欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

无电解镀镍-2

  • 2022.12.27 14:59:52
  • 米思米
  • 1863

无电解Ni/P合金镀膜具备各种特性。特性的差异因镀浴种类、镀敷条件等而异,但假如如【表1】所示按照皮膜中的P含量进行分类则很清晰。

【表1】取决于P含量的无电解Ni-P镀层特性



低P型

中P型

高P型

皮膜中的P含量

2~4%

8~10%

11~13%

结晶结构

沉积状态

结晶质

非晶质

非晶质

300℃2hr后

结晶质

晶化

非晶质

磁特性

沉积状态

磁性

非磁性

非磁性

280℃2hr后

磁性

磁化

非磁性

硬度

沉积状态

700

550

500

最大硬度Hv(热处理后)

950(300℃×1hr)

950(400℃×1hr)

950(450℃×1hr)

耐腐蚀性(盐水喷雾)

较差

良好

普通~良好

耐酸性

差

普通

良好

耐碱性

良好

普通

差

耐磨损性(无热处理)

良好

普通

普通

电阻率

30~60 μΩ・cm

60~75 μΩ・cm

150~200 μΩ・cm

电阻的温度系数

1000 ppm/℃

300 ppm/℃

100 ppm/℃

密度

8.6 g/cm3

7.9 g/cm3

7.6 g/cm3

可焊性

普通~良好

普通

普通

熔点

880~1300℃

880~1000℃

880~950℃

与特殊基材的附着性

良好

普通

普通



 P含量为3%左右的低P型皮膜较硬,耐碱性优异,与ITO、聚酰亚胺、玻璃等特殊基材的附着性良好,被用于电子元器件以及阀门、复合镀层等。

 P含量在9%左右的中P型自古使用至今,当提到无电解镀镍时,大多是指这一类型。具有镀液稳定、耐蚀性优良、均镀性好、沉积速度快等优点。
 P含量为12%左右以上的高P型,因其非磁性的特性,作为硬盘电路板的底镀层而广为人知。由于其电阻温度系数低,因此还作为电阻体被用于陶瓷电阻器,此外还被用于耐酸性零部件。
 
 无电解镀镍时,有时也会使用氢化硼化合物(通常是DMAB二甲基胺硼烷)作为还原剂。Ni/B合金镀层不易在薄膜上形成氧化膜,因此在热处理过程中不会变色,且具有焊料润湿性好、导电率显著低于Ni/P合金镀层等优点,但是因为镀液不稳定、难以管理且价格昂贵等原因,主要用于半导体及电子元器件等特殊用途。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities